This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5121取代LM5122

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098399/lm5122-lm5121-replace-lm5122

部件号:LM5122
在“线程: LM5121”中讨论的其他部件

大家好,

我们的客户遇到LM5122短缺问题,并尝试 使用LM5121进行更换,客户希望与我们确认LM5121是否可以通过浮动的引脚1/PIN2直接更换LM5122?

感谢您的建议和意见,

谢谢,顺祝商祺

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    感谢您使用E2E论坛,关于您的问题,LM5121提供了断开开关控制,可提供浪涌电流限制和更强的保护,而LM5122用于多相应用,以获得更高的功率和输出电流。 LM5122和LM5121在升压操作方面几乎相同,主要区别在于引脚1和2,在LM5122中,它们用于并行配置多个LM5122以支持高功率应用,而LM5121使用它来限制浪涌电流。

    您可以将LM5122替换为LM5121, 如果您不想 使用LM5121的浪涌电流限制保护功能,并且 想要移除QD MOSFET, 然后,请在 DG和DS引脚(引脚1和2)之间放置一个100pF电容器,如果未使用断开开关,则在DS引脚到GND之间放置一个500Kohm电阻器。   

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,您好!

    非常感谢您 的支持,随附客户LM5122示意图,客户是否可以在不更改PCB布局的情况下直接更改为LM5121?

     

    谢谢,顺祝商祺

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    如果PCB布局可以正常工作并适合LM5122,它也应该适用于LM5121,如果您希望我全面回顾原理图设计,请将设计的完整图像连同设计规格Vin,Vout等一起发送给我

    巴西,

    Haroon