This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095272/lm5156-specs

部件号:LM5156

您好,

有人能帮我填写此表吗:

MPN MFR 功能/拓扑 最大 输出电流 输出输入类型 输出极性 输出电压
LM5156QDSSRQ1 TI 二十 10A in增压/SEPIC 可调 二十 二十

请从以下参数值中选择:-

1)功能/拓扑:-

降压,升压或升压/降压

 

2)输出输入类型:-

•可调:可在电压范围内调节。

•可调/固定:可在电压范围内调节,或可提供一个或多个固定输出。

•固定:一个或多个固定电压

•可选:可设置为几个固定电压之一的输出。

 

3)输出极性:-

积极

负极

正/负

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander Walton:

    感谢您使用E2E论坛。
    LM5156是宽VIN非同步控制器,用于升压,回扫或SEPIC实施。
    这意味着此设备可用于具有宽输入和输出电压范围的升压和升压/降压拓扑。

    有关可能的应用和规格的更多详细信息,请参阅产品页面上提供的数据表:
    https://www.ti.com/product/LM5156

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander Walton:

    我希望我们能够回答您的问题。
    由于没有其他人要发言,我现在将结束这一发言。
    如果您还有其他问题,请随时回答下面的问题以重新打开该主题。

    此致,
    尼克拉斯