This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:PCB GND垫(器件引脚17)正在熔断

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098477/tps2660-pcb-gnd-pad-device-pin-17-was-blowing-up

部件号:TPS2660

eFuse P/N TPS2.6601万输出电源32V至串联7节锂离子电池控制器。

尝试将电池电缆连接至eFuse输出时,eFuse引脚17的印刷电路板垫正在熔断。

电路状况:连接前eFuse和eFuse的32V电源处于工作状态,蓄电池几乎处于完全充电状态  

蓄电池控制器中用于蓄电池充电和蓄电池加热器PWM电路以及控制电路的eFuse输出。

损坏后,连接eFuse电路和印刷电路板图片(参见U44引脚17)

您是否知道为什么GND垫会被吹出?

谢谢

Naftali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Naftali,

    感谢您的联系!

    如何将eFuse输出连接到蓄电池? 它是否会在路径中引入电感?

    由于电流突然增加,即使eFuse输入和电池之间的电压相差很小(300~400mV),也会触发eFuse的快速跳闸。 如果输出路径中存在任何电感,则Vout节点可以摆动-ve,并且可以通过GND引脚正向偏置内部ESD二极管。

    您能否捕获Vin,Vout,FLT/和Imon信号以更好地理解。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    感谢您的快速回答。

    使用包含3根导线(用于输入蓄电池正极电源),3根导线(用于蓄电池接地(通过接头和印刷电路板接地面连接至eFuse)和1根导线 (用于 蓄电池充电控制器和eFuse输出)的1 m 电缆将蓄电池连接至eFuse。

    我将在下周尝试进行您所需的测量

    谢谢

    Naftali