This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55.2882万:振荡

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098333/tps552882-oscillation

部件号:TPS55.2882万

我们的TPS55.2882万RPMR电源存在一些振荡问题。 请参阅下面的示意图和屏幕截图。 请注意,所附的捕获为R584 = 24.9K或PFM模式。 如果我们进入强制PWM模式,振荡将显著增大(~2A)。 我们的典型负载为~0.5A @ 5V,而VMAIN为9V。 我们还将抖动上限更改为0欧姆,并对补偿网络进行了多次更改,没有任何明显的差异。

CH2:高侧FET门,CH3:输入电流

CH2:高侧FET栅极,CH3:输入电流-放大

CH2:高侧FET栅极,CH3:5V VOUT,交流耦合  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您指的是哪种节点摆动?

    在第三张图片中,您是否分享了错误的一张?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack,

    输入电流是否应该如此振荡?

    正确,第三张图片的标签不正确。 它应该是  CH2:5V VOUT,AC耦合,CH3: 输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    输入电流振荡可能与输入电容器的输入电源电缆有关。 您可以在输入端添加一个大容量电容器以抑制振荡。