This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6942万:电流消耗

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098414/bq76942-current-consumption

部件号:BQ7.6942万

在数据表中,提供了电源电流的测试条件。 假设我想在睡眠和深度睡眠模式下以负载运行REG1和REG2,是否可行?

另外,大约的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Priyank,

    REG1和REG2可在睡眠和DeepSleep期间启用。 电流消耗将取决于您的负载。 每个调节器可提供高达45mA的电流。  

    设备在睡眠模式下消耗24uA至41uA,在DeepSleep模式下消耗9uA至10uA。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Caleb