This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Super Cap充电的产品建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098129/product-recommendation-for-super-cap-charging

线程中讨论的其他部件:TPS7A37TPS2.295万TPS2.594万TPS2.5947万

您好,TI专家。

客户询问是否推荐符合以下规格的设备进行Super Cap充电。

5V电压输入/输出/电流控制0.5~1A /无QOD /具有反向电流预防功能的产品

请推荐合适的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Grady,  

    这是一个较大的电流范围,他们是否期望它高达1A? QOD是什么意思?  

    对于具有1A和反向电流保护的5V电压,我建议使用TPS7A37低压降稳压器(参见以下规格)。

      TPS7A37
    AEC Q100
    输出选项 可调输出,固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1.
    VIN (最大值)(V) 5.5
    VIN (最小值)(V) 2.2
    输出电压(最大)(V) 5.5
    输出电压(最小值)(V) 1.2
    固定输出选项(V) 2.1 ,2.5
    启用 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 32岁
    噪声(uVrms) 32岁
    精确度(%) 1.
    VDO (典型)(mV) 130
    IQ (典型值)(mA) 0.4
    热阻 θJA (°C/W) 67
    最小包装面积(mm2) 4.
    包装类型 WSON

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,McKyla

    客户希望使用负载开关或EFUSE而不是LDO对其进行检查。

    这意味着无QOD (无快速输出放电)。

    - 5V电压输入/输出
    -电流限制0.5~1A
    -无QOD (无快速输出放电)
    -具有反向电流预防功能的产品

    请使用合适的负载开关或EFUSE检查推荐的设备。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Grady,  

    这不是我的专业知识,我将其重新分配给负载开关组,他们将能够对此提供最佳帮助。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady,您好!

    我们的负载开关产品组合有几个限流器件;但是,每个器件都不在您正在寻找的电流范围(TPS2294x)之内,或者具有QOD (TPS2.295万)。 我将让我们的efuse团队评论他们是否有符合您要求的选项。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady,您好!

    e熔丝 TPS2.5947万, TPS2.594万将适用。 https://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdf 

    超级电容器的值是多少?

    此致,

    Rakesh