This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5713万:寄存器无法初始化

Guru**** 2586875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098293/bq25713-registers-fail-to-initialize

部件号:BQ2.5713万

大家好,

我们有一个BQ2.5713万,在安装电池时会通电。  尚未有输入电压(Vbus)。  该器件按预期通电并向下游器件供电,但某些I2C寄存器在此状态下似乎不能按预期运行。  0x0C/0x0D和0x04/0x05不初始化为预期的POR值。  此外,当我尝试写入地址0x0A和0x0B时,I2C写入事务成功,但写入不起作用–每次读回寄存器都会立即给出0x00。  可能还有其他的-我没有进行全面的搜索。

一旦输入电源(Vbus)存在,它似乎工作正常,因此我怀疑芯片的某些部件不适合仅在电池耗尽时使用。  我只是想确认这一点,以确保我不会忽略更严重的问题。  如果是,我是否可以获得所有受影响注册表的列表?  如果没有,我必须提供更多详细信息,以了解实际情况。

此致,

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RJ,

    这是正常的。 您提到的寄存器是在启动期间通过输入电源设置的。请参阅数据表9.3 ................................3从直流电源启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    感谢您的确认。  我是最初提出问题的客户。

    是否有任何其他寄存器在DC源不存在时无法完全正常工作,或者我是否找到了所有寄存器?

    此致,

    Jason。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有寄存器均可完全正常工作。 您只需设置 几个寄存器即可开始操作,例如充电电压和充电电流。 您可以保留其余寄存器的默认值不变。