This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.874万:MOSFET位置(从其返回路径)

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098237/ucc28740-mosfet-position-from-its-return-path

部件号:UCC2.874万
主题中讨论的其他部件: UCC2.4636万

各位专家,您好!

你好。 寻求UCC2.874万应用程序的帮助。

我有一个关于我们正在尝试实施的一个SMPS电路的技术问题。 有M2 MOSFET,我们计划将其放置在电路的返回路径上。  我们能不能像我在第二张图片上所说的那样把它放在道路的顶部。

请参阅Webench的附件。

有什么建议?

谢谢!

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    请阅读 应用手册 ,了解如何使用驱动高端SR MOSFET的UCC2.4636万控制器。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta您好!

    感谢应用程序备注,非常有帮助。

    此外,您能否解释一下我们使用Topside SR时为什么需要偏置绕组?

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    您可以在 应用程序备注中找到原因。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致

    Manikanta P