主题中讨论的其他部件:TPS7B4253-Q1
您好,
我想知道您是否有参考架构或更好的产品能够处理输出引脚上的电池电压(高达36V)。 这不是正常情况,但我的产品需要所有外部引脚来处理电池和接地连接,并且可以通过外部引脚访问此设备的输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想知道您是否有参考架构或更好的产品能够处理输出引脚上的电池电压(高达36V)。 这不是正常情况,但我的产品需要所有外部引脚来处理电池和接地连接,并且可以通过外部引脚访问此设备的输出。
Ben,您好!
我当时正在查找,但确实找到了此设备:
https://www.ti.com/product/LMR3.361万
我四处查看,发现一个列出 为"设备可能损坏"的设备。 这可能只是取决于您的装载条件和其他因素。

我不确定是否有一个设备带有"B",因为它确实取决于加载条件和其他因素。
例如,即使是这种坚固的6A设备,其VIN对地短路时也存在"B"类型故障。 对于SW至VIN,仍然存在"A"故障。
https://www.ti.com/product/LM6.146万
谢谢!
Andrew