This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.461万:相同

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098884/bq24610-same

部件号:BQ2.461万
主题中讨论的其他部件:PCA9554

大家好,

我正在使用BQ2.461万进行充电器应用。 我还在同一PCB中使用PCA9554 (I2C到IO扩展器)。 建议使用BQ2.461万的VREF (3.3V)输出为PCA9554 (VCC引脚)供电。  

如果我可以使用它,我是否必须对此电源采取任何额外的保护措施?

提前感谢。  

Charles。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

      Vref具有它可以支持的最大电流负载,在数据表中指定。 您需要验证PCA9554的消耗量是否小于最大电流VREF所能提供的电流。 我建议在施加负载时测试VREF电源调节。 请记住,需要有效的输入电压,VREF导轨才能启动。