This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:MOS选择

Guru**** 2411700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097772/lm25117-mos-selection

部件号:LM25117
主题:LM5143中讨论的其他部件,

你(们)好  

 单击红色圆圈后,无法在右侧获得任何结果,

出什么问题了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred

    请与我共享文件。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4336.SYNC_2D00_BUCK_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred

    最小值L为3.14uH,但您选择了0.487uH。 如果输入错误,工具将停止工作。   

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    以下是状况和规格, 附件是MOS数据表,

    VIN=24,Vout =12,TDC =17A ,500kHz

    您会帮我检查 他们是否可以在高侧使用两个平行MOS吗?

    此处是否由于栅极电荷过大而导致开关损耗过大(40nC)

     e2e.ti.com/.../PK6A6BA_5F00_SPEC-_2800_004_2900_.pdf?</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred

    不,您不能使用它。 MOFET栅极驱动电流为60mA (30nC x 4 x 500kHz=60mA),是30mA VCC电流限制的两倍。  

    LM5143是双相降压控制器,设计用于处理高电流/高功率。 它的VCC稳压器可以处理更多电流。 请考虑使用LM5143。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    1.我认为您显示的公式有一些问题,因为我的Vin是24V>VCC,

    因此,VG应该是7.6V而不是4V,驱动电流限制应该是42mA,而不是30mA,这是Vin<VCC时的规格。

    对吗?

    2. 因为当VG为7.6V时,MOS Qg大约为28nC (参见数据表)

    如果我只使用一个MOS (PK6A6BA),并将频率更改为150kHz (28nCx7.6x150kHz=32mA <42mA),该怎么办?

     如果我的驱动电流低于最大42mA,我是否可以通过热测试?

    请帮助评估,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred  

    1,60mA是应由VCC稳压器提供的电流。 I = Q x FSW,I = 30nC x 4件x 500kHz,因为您使用的是4个MOSFET。  

    2.30nC是最大VCC调节电压为8.2V时的栅极电荷   

    驱动电流应小于30mA,这是VCC调节器电流限制的最小值。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    抱歉,我认为当Vin和VCC低于4V ...时,30mA是情况,事实不是这样。  

    1.那么,如果我只在高侧使用一个MOS并将频率降低到一半,则会怎样呢?22.5mA=30nCx3pcsx250KHz < 30mA。

    这是否正常?

    2.如果驱动电流 高于LM25117 (30mA)的供电电流限制,会发生什么情况?

     您会详细说明内部LDO的情况吗?  这与高侧MOS的热量有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred

    1.然后,VCC电流限制问题得到解决,但高端MOSFET温度将升高。  

    2.如果驱动电流高于VCC电流限制,VCC引脚电压将开始下降,VCC UVLO将被触发,并最终关闭设备。

    —Eric Lee    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我明白了,谢谢你们的解释。

    谈到MOS温度,   

    如果250kHz只能在一个高侧MOS条件下避免过热问题,您会帮助评估吗?

     我已上载上面的数据表。  

    我 认为 使用其他IC (如LM5143)不会让MOS的热量变得更好,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred  

    • 17A是单个高侧MOSFET可以处理的大量电流。 由于MOSFET温度不仅与功率损耗有关,而且与主板的散热设计有关, 如果您拥有良好的散热器/强制冷却系统,则可能会发生这种情况。  
    • 使用LM5143,您自然需要使用两个2相降压和两个高侧MOSFET。 然后,功率损耗将被分为这两个高侧MOSFET。

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    1.我看到热阻各不相同,但根据数据表提供的现有热阻RJA,您能否帮助评估MOS是否通过热阻?

    2.另一个问题是,如果我只使用一个LM5143,MOS的热情况是否与现在相同或更好?

    谢谢

    此致,

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred  

    1.最高环境温度是多少?  

    2.LM5143是双通道控制器。  使用LM5143,您自然需要设计两个2相降压,并使用两个高侧MOSFET。 然后,功率损耗将被分为这两个高侧MOSFET。

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred  

    Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的计算,

    我们对MOS进行了如下更改,

    RDS_ON现在变为2欧姆。 PDC应该是1/4,约为0.56W

     就PSW而言,Qg也大幅降低,这也降低了tr和TF (不确定确切数字)。

    通过我的粗略计算,Tj肯定低于150C

    我相信这可以更有信心地通过,您是否会帮助再次检查新的高侧MOS?

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../1614.SM4032NHKPa4_5F00_SPEC.pdf</s>4032

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred

    在这里

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    再次感谢您的支持。

    结果看起来正常。

    最后一个问题是 如何获得1.3 非线性因子以及tr和tf?

    你怎么知道tr=10ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred  

    • 30 % 头部空间用于考虑锯齿电感器波形。
    • TR,TF基于我的基准测试经验。  我不知道您的董事会上有多少tr/tf。  

    —Eric Lee   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    30 % 所说的交流电损失原因是锯齿电流,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fred  

    1.3 涵盖由'Isip信息^2/12'引起的损失  

    —Eric Lee