This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4201万:最大PWM信号频率

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097499/tps54201-maximum-pwm-signal-frequency

部件号:TPS5.4201万

您好,

数据表显示:“为尽量减少此波纹,建议的PWM信号频率为10 kHz或更高,例如50 kHz。”
可以使用的最大PWM信号频率是多少?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的客户正在等待TI专家的回答。
    PSIL-LED团队中的某个人,您可以回答吗?

    此致,

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们负责这一问题的专家目前正在庆祝中国国庆节,他们将在下周作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,

    我知道,我期待着下周收到专家的答复。

    此致,

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    器件中的PWM信号后面有一个LC滤波器,用于获取平均输出电流指令,,这意味着没有明确的最大PWM频率。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    谢谢您的回复。

    此致,

    K.Hirano