This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.122万:TPS6.122万

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098714/tps61220-tps61220

部件号:TPS6.122万

您好Wenhao:

我看到我的问题因我一方的不作为而关闭。 由于其他活动,我无法调查问题。 简短更新:

  • 我检查了针脚5处的波形。 当使引脚连接至GND时,它始终具有高电压,无压降或不必要的切换。 我的结论是,TPS真的是关闭了,而不是关闭了
  • 已将TPS电路与负载分离,并测量到引脚5中的电流。 I测量8,5uA (EN=0,IN=3V)。 此电流应低得多。

在检查了这么多TPS6.122万部件并查看了数据表之后,我可以说,此电流是内部开关FET (主体二极管)的漏电流。 我会将条形码(在磁带上)发送给TI客户服务部门,以检查它们是否为正版。   

感谢您对布局的反馈。 我将在下一次修订中落实你的建议。

此致,

Yilmaz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yilmaz:

    感谢您与我们联系。

    只需与您确认,D203未填充,对吧?

    如果您未填充T202,该怎么办? 电流是否仍高于10uA? 由于流入L的泄漏电流很大,我们可以估计是否流入输出端。

    谢谢!

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bryce,

    正确,未填充D203。 我尝试了以下步骤(始终保持EN=0V,uin = 3V):

    -移除T202 ->无更改,Iin >= 10uA

    -移除输入/输出盖以消除由于焊接过程而导致的漏电流->  无变化,Iin>=10uA

    -拆除输出(R248,R249,R250)处的分压器电阻->电流降至8,5uA

    通过这些步骤,我消除了IC周围的组件。 电流不会立即达到10uA。 它的起始值约为3,5A,在30至40秒的时间范围内达到10 uA。 我们的解决方案是在电池和TPS6.122万输入之间添加另一个FET开关。

    此致,

    Yilmaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yilmaz:

    感谢您的更新。

    正如您在前面的线程中提到的,您 观察到'电流波动很大,并且有一些纹波'。 它的起始温度大约为3,5uA,在30到40秒的时间范围内达到了10uA。” 我猜10uA电流是静态电流。 此时请检查EN引脚电压。  

    请尝试连接100k欧姆 以更换R349,以确保EN引脚为0V。

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,

    我用100k替换了R349,并移除了R351,没有变化。 我预计静态电流约为3-3,5uA。 输出分压器电阻器的功率约为2,16uA。 当启用处于活动状态且未连接负载时,我期望值为10uA或更高。 如果我正确阅读数据表,至少这是我的理解。 我制作了一个简短的视频剪辑来展示行为(R349=100k,R351=removed,T202=removed,uin =3V)。

    附加的链接可让您访问我的Google驱动器。   

    https://drive.google.com/file/d/1xEsYo49TKWn5omrzw-TkvMdn7R-toXNG/view?usp=sharing

    此致,

    Yilmaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yilmaz:

    感谢您的更新。

    很抱歉,我无法登录外部网站。 您能否在此处显示图片并包括EN引脚波形?

    此致,

    布莱斯