This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:开机和关机顺序

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098851/ucd9081-power-on-and-power-off-sequence

部件号:UCD9081

您好,TI:

我想使用UCD9081来控制系统上的电源开/关顺序

系统电源轨为3.3V,它将为系统上的其它滑轨提供给其它PMIC。

(1)通电:1.8 -> 1.2 -> 1.05 -> 0.9 -> 0.55 -> 0.75 -> 0.5

(2)关闭电源:按相反顺序

是否正常?

此外,如何确保在系统(3.3V)不受控制的关机情况下正确的关机顺序?

我担心其他PMIC在UCD9081 达到关闭顺序之前会关闭。

我是否可以使用Mon针脚来监控系统的电源轨3.3V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,您可以使用UCD9081来实现开机和关机顺序。 请配置正确的相关性和关闭延迟。

    如果使用3V3打开UCD9081电源,您需要给UCD足够的时间来检测UCD的UV故障并完成关闭序列。

    如果可以更好地监控系统3V3的VIN,以便为关闭序列发生器提供更多的时间。  

    最后,您需要在系统中进行测试,以查看时间要求

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遵照您的建议,我使用MON8监控系统3V3,如下所示:

    (1)通电:1.8 -> 1.2 -> 1.05 -> 0.9 -> 0.55 -> 0.75 -> 0.5 -> ASIC_RESET

    (2)关闭电源:asic_reset -> 0.5 -> 0.75 -> 0.55 -> 0.9 -> 1.05 -> 1.2 -> 1.8 (反向顺序)

    当SYS_3V3电源关闭时,MON8将提升电源关闭顺序(重置ASIC并禁用PMIC)

    是否可以使用MON8和EN8实现此目的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,您可以,但我建议在 VCC和Cap之间添加肖特基二极管,以避免反馈。 此外,由于二极管具有正向偏置,因此VCC可能会高于3.3V。

    此致

    Yihe