This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.5003万:频率下降

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098267/tps75003-frequency-drop

部件号:TPS7.5003万

你(们)好

我希望获得有关您的组件的一些帮助。 我有一家第1级半导体公司需要有关线路中断情况的信息。  

现在,我们的问题已使用您的电源管理IC缩小到原理图附件上的此位置。 我们在电压线路TP5201上有一个输出,该输出的1.2 电压可能会导致这些问题。 根据供应商的测量结果,电压纹波已增加到90mVpp ,频率降至25KHz。  

遗憾的是,我们不知道电路末端的负载。  

是否存在任何可能导致频率和调节发生变化的公差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    这是一个新的系统设计,还是一个已投入生产一段时间的系统?

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Layne,

    这个系统已经生产了一段时间,甚至几年了。最近我们看到了大量的通信问题。 根据我们供应商提供的一些测量结果,我们将其缩小为1.2 电压线中的故障。  

    据推测,最佳工作测量值约为75KHz,具有40mVpp波纹。

    此致,

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    是否由于供应问题而更改了BOM或组件? 如果这是一个过去未发现的问题,则由于 任何更换组件的性能不同,BOM更改可能是一个原因。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Layne,

    遗憾的是,我不知道任何BOM更改。 到目前为止,我有几个单元读取32KHz的切换频率,有些单元输出75KHz的频率。 据我所知,没有什么改变。我们提出了一些理论,例如焊点和元件接触问题,但没有效果。 外部因素正在检查中,到目前为止,这导致的唯一问题是内部PCBA问题。  

    这些线路应支持Cypress/Infineon CYUSB2014-BZXI (USB + UC),Xilinx FPGA:

     TI TPS7.5003万 PMIC提供1.2V,3.3V,5V电源

     Cypress VDD:1.15min至1.25最大

    因此我们现在不清楚可能导致这种情况的问题。  

    此致,

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    这是知识有限的传统设备。 我们需要了解任何和所有BOM更改,因为这可能是看到此更改的原因的关键。

    此致,

    Layne J