This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:启用时使用软启动

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678, LM2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099171/lm2679-soft-start-used-as-enabled

部件号:LM2679
主题中讨论的其他部件:LM2678LM2677

团队成员,您好,寻求帮助。

LM2679SX-NOPB/LM2679SX-NOPB<xmt-block0>2679 5.0 ,结果是我们可能需要一个启用功能,而这部分没有该功能。 但是,看一下数据表第9页中的结构图,似乎有一种方法可以使用软启动引脚来启用芯片。  

方框图显示,软启动引脚上挂接了一个4.5uA电流源,用于加载电容器。 同时,第8.1 8节显示软启动阈值为0.63V。 如果我们将10k电阻器连接到软启动引脚,4.5uA将使该电阻器上的电压降为45mV,低于阈值,从而导致芯片被禁用。 否则,保持引脚打开将启用芯片。 p-MOSFET可用于在引脚开路和10k电阻之间交替使用。  

这是否会在不对芯片造成不利影响的情况下工作? 此外,是否需要10k电阻器,或者我们是否可以将软启动引脚直接接地?  

期待您的意见。

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以在连接到SS引脚的NPN上使用简单的NMOS来提供禁用功能。   

    但是,TI尚未对这种方法进行测试。  

    在投入生产之前,最好在EVM上测试此问题。

    另外,您可能需要查看LM2677或LM2678,它们提供了EN输入。

    谢谢