This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ6.146万-Q1:反向降压升压SCH复习

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096976/lmq61460-q1-inverting-buck-boost-sch-review

部件号:LMQ6.146万-Q1
线程中讨论的其他部件:LMQ6.146万

尊敬的

我建议将LMQ6.146万作为客户OLED ELVSS电源的IBB。 请您帮助查看以下SCH吗? 非常感谢!

VIN 12V,-VOUT -10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将降压转换为IBB时,原理图连接看起来正确。 有关此转换的更多详细信息,请参阅此应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf)。  

    您预计此应用程序的电流是多少? 此处的电压应力远低于36V,但我们需要了解电流是否适合此转换。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    我的客户正在对EVM进行返工。 但没有输出,您能否帮助双重确认LMQ6.146万是否可用作IBB?

    详细返工:

    -使C1/C2在VIN-12和VIN-GND之间连接。

    -将EVM-GND设为输出电压

    -使EVM-VOUT与VIN-GND连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要使默认EVM在IBB中工作,您只需在输入电源(VIN+)和输入接地(GND)之间添加外部电解电容器47uF-100uF。 然后,将在EVM的VIN和VOUT之间连接电源。  

    如果连接正确,客户应看到-5V输出。 然后可以调整底部电阻器以获得所需的-10V输出。

    此致,

    Jimmy