This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050的CEDV算法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096449/cedv-algorithm-of-bq4050

主题中讨论的其他部件:BQ4050GPCCEDV

您好,专家

1.使用BQ4050的CEDV算法,这意味着EDV0/EDV1/EDV2点全部改变?还是只有EDV1/EDV2处的电压改变?

2.在气体测量中设置的EDV2/EDV1/EDV0电压和延迟是否有用?或者是否可以不设置?只要设置EDV0的电压和延迟?当FIX_EDV0功能打开时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    为获得最佳性能,请使用GPCCEDV工具中的报告来设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家

    CEDV算法使用BQ4050,使用高电流放电时,SOC会在放电结束时跳转,例如:3 % --> 0 % ,2 % --> 0 % ,如何优化情况,使SOC不会跳转?

    “CEDV测量配置和CEDV平滑配置”的配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    我假设您从GPC报告中设定了这些值。 检查是否正确指定了初始容量。

    FCC值仅在完全放电后更新。 如果初始容量与单元格的匹配不正确,则您所看到的是正常的。 在这种情况下,下一个周期将更为准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家

    图片中的数据由GPCCEDV工具计算,EDVV在寄存器中的什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    我也找不到它:-)看起来TRM中有一个不一致的地方。

    在一个位置,它表示EDVV在Pack Configuration中,但该参数不存在。

    我搜索了TRM,最终找到了它。 它已在bq4050中重命名为“CEDV测量配置”。 它位于"设置"下。 位名称为EDV_PACK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家

    这意味着,如果EDV_Pack=0,那么在写入数据闪存时,EMF和EDVR0不需要乘以串行单元数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的