This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050的算法如何确定EDV0/EDV1/EDV2点?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092395/how-does-the-algorithm-of-bq4050-determine-edv0-edv1-edv2-points

主题中讨论的其他部件:GPCCEDV

您好,专家

我想确认如何设置固定EDV0和固定EDV1和固定EDV2的电压和保持时间? 可以提高SOC的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    您是否了解 此工具? 您可以根据文档上传显示不同温度下不同放电的文件,上传文件,我们可以计算CEDV设置供您使用。 这包括EDV0/1/2点。 如果您启用自动EDV补偿,仪表也可以自行计算这些值,但我认为您需要从一个固定值开始,以使仪表正常工作。 TRM的6.4 第1节说明了此过程。 如果您对此有更具体的问题,请随时提问。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mazany

    我仍然不理解公式

    EDV0,1,2 = n (EMF•FBL–| ILOAD |•R0•FTZ)

    当我使用固定EDV时,可以根据整个机器的停机电压设置EDV0。 是否使用GPC CEDV工具计算EDV1和EDV2?

    补偿EDV是否相同?

    因为我需要在DF,中填写参数值,但GPC CEDV工具返回的报告没有这些参数值(EDV1和EDV2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    使用补偿EDV点时,计算的EDV电压将基于EMF CEDV参数。 如果您不使用固定值,则不需要填充它们。 如果您使用的是固定值,则不需要向GPCCEDV工具提交任何数据。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keller

    以下是我的理解:

    当我使用补偿EDV算法时,需要设置EDV0点,并且EDV1/EDV2取决于EMF。 DF中的EDV1/EDV2 I设置没有实际用途。

    当我使用固定EDV算法时,需要设置EDV0/EDV1/EDV2,如何更好地计算此值?使用此公式?

    EDV0,1,2 = n (EMF•FBL–| ILOAD |•R0•FTZ)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    您可以使用量规,其中仅使用FIXED_EDV0位固定EDV0,但EDV点的所有值都将基于CEDV参数,不会固定。

    您还可以查看TRM中的图形,以了解EDV点如何根据负载和温度移动的示例: 图6-3。

    我无法提供准确的计算,因为它是专有算法。  

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keller

    如何设置EDV0的电压?它是否基于产品的停机电压?

    如果产品的关闭状态是显示SOC=EDV0 0 % ,则EDV0的相应设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    应从GPCCEDV计算器中找到EDV0点,它实质上是SOC = 0 % 的端接电压,如您所述。

    此致,

    Wyatt Keller