This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.5289万:数据表说明

Guru**** 2815075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099162/tps55289-datasheet-clarification

部件号:TPS5.5289万

大家好,希望了解预览数据表的一些说明。

在第29页中,降压升压在默认情况下使用内部输出电压反馈(由i2c控制),而不使用外部fb。 这似乎有点奇怪,因为MCU如何在打开电源之前对转换器进行编程? 我猜默认设置是转换器首先使用外部(分压器)电阻器,然后当MCU启动时,转换器可以通过其内部电阻器重新编程为另一个输出电压。

期待您的意见。

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    默认设置值仅在首次通电时存在,对于TPS5.5289万,此值为5V。 如果更改REF寄存器,则输出将与下次通电时之前设置的值相同。   

    此致,

    Eric Yue