This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:CSN CSP输入阻抗

Guru**** 2534360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098863/lm3409-csn-csp-input-impedance

部件号:LM3409

大家好,

我想知道LM3409的差分放大器输入CSN和CSP阻抗。 除非我错了,否则数据表中不会注明。

事实上,我想通过使用外部电流感应放大器来估计LM3409的电流流动电阻,我担心最终阻抗(LM3409 +其他放大器)对于这样一个低电压的Rsns来说会太低。

非常感谢,

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pascal:

    它是高阻抗输入,您不需要另一个差分放大器来感应LED电流。   

    谢谢Tuan