请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.5125万 您好,有一个关于BQ2.5125万芯片的问题。 为电池充电时,用户将使用VBATREG值进行编程,该值确定充电周期结束时的恒定电压值。 我的问题是VBATREG值和充电器输入之间的压降是多少? 我很难从数据表中确定它。 例如,在我的应用中,CV为4.2V。 为了使充电周期正常工作,我们需要提供的最小值是多少? 我们希望确保我们的供应耐受性不会使我们超出范围。