This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:V FB的电压输出为0.6V。Ω

Guru**** 2506895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097775/lm5017-v-fb-0-6v

部件号:LM5017

目前的输入电压为36V 0.1A(做限流),输出电压是12V,空载输出时候,Vfb端电压不稳定,抓取SW电感两端波形如下,客户重新焊接后测试就好了,请问是SW端短路问题嘛,还是?请提供DEBUG的思路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们可能需要使用英语来讨论此问题。 我认为FB可能会受到SW节点或 纹波注入值太小的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW节点表示其SW端部靠近铜板? 纹波注入值=如上图所示的纹波注入值,输出电压为10V。 请告诉我更多相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否将原理图和布局分享给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我没有看到任何反馈,我将首先关闭此项,如果您有更新,您可以重新打开它

    谢谢