This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:解决方案建议!

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2560, TPS2555, TPS2554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098849/tps2560-solution-suggestion

部件号:TPS2560
主题中讨论的其他部件: TPS2555TPS2554

大家好,

我的客户要求获得具有UL2367和6050认证的类似TPS2560解决方案。

请告知合适的设备。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查TPS2002 TPS2003,TPS2554,TPS2555,TPS2560。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziv,

    我可以知道这些设备通过UL 2367或6050认证吗? 我们在数据表中未看到此徽标。

    请告知TI是否有类似的解决方案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它通过IEC6.095万 CB测试。 对于UL 2367,不确定。 但据我所知,一般来说,6.095万涵盖了UL2367的测试要求。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。

    谢谢。