This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3.4927万:IC LM3.4927万SD/NOPB的电源

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2587, LM5158, LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093634/lm34927-power-supply-to-ic-lm34927sd-nopb

部件号:LM3.4927万
线程中讨论的其他部件: LM2587LM5158LM5156

大家好,

我们正在使用隔离的Fly-Buck转换器 LM3.4927万SD/NOPB。  这是基于数据表的典型应用电路

但我们的输入电源为-48V。

请建议电源连接。

目前,我计划将0V连接到VIN针脚,将-48V连接到RTN针脚。 是否正确? 如果不是,请建议正确的连接?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关如何连接IC以进行反相配置的详细信息,请参阅以下应用说明: 使用反向降压升压转换器(修订版 a) 

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    本文介绍了如何 "通过重新配置普通降压调节器,可以从正输入电压轨生成负输出电压轨。" 这不是我的疑问。 我怀疑我们的供应是否为负值,以及如何向 LM3.4927万SD/NOPB IC供应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对误解表示歉意。  

    您是否打算使用LM3.4927万从负极(-48V)输入电压轨生成正输出电压?

    请分享您所需的输入和输出电压要求。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这是我们需要的电路

    我们在输入端有-48V和0V,我们的输出是Vout1= 12V (XFMR初级侧的电压)和Vout2= 12V,Vout3= 3.6V。

    正如您在应用电路中所看到的,次级侧有一个输出,但我们有两个输出,因为我们使用了中心带式XFMR。

    以上电路中IC的电源是否正确? 如果没有,我如何提供此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我相信您需要实施升压转换器拓扑,以便将负输入实现到您所需的正输出电压极性。  

    查看以下应用程序。注: 负输入到正输出变得简单 

    也就是说,您需要选择升压转换器IC,如应用程序中提到的LM2587。注: 让我将此主题重新分配给Boost团队,他们可以帮助您找到合适的IC。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arvind,

    根据原理图,输出电压与输入电压隔离。

    因此输入极性或多或少是不在乎的-您只需交换电源输入,转换器将再次看到正输入,输出端也是一样的。  

    此EVM显示了具有多个隔离输出的反向示例:

    LM5157EVM-FLY评估板| TI.com

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan,您好!

    感谢您的回复。

    我了解我们的次级输出电压。

    不过,我有一些未明确的疑问:  

    1.此IC是否在负电源条件下工作? 如上图所示,我的示意图VIN针脚为0V,RTN针脚为-48V。 此连接是否有效? 我有这样的疑问,因为您在数据表中已经展示了这一工作输入电压范围-

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arvind,

    否,设备需要正输入电压,但如果您连接了

    -您的系统-48V至SMSP电路的GND

    —您的系统与 SMSP电路的VIN之间的电压为0V  

    设备仍将再次看到正极电源。 提到 由于输出信号的隔离,这不是问题,因此极性是相对的。

    注:我忘记提到上面列出的参考板上的器件仅能在45 V输入电压下工作,但您可以使用LM5158 (如果电流足够)或使用LM5156 (带外部FET),这支持高达60 V输入电压。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind您好!  

    我在过去8 天内没有看到此线程的更新。

    也许您可以在此期间解决此问题,在这种情况下,最好按"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,

     Stefan