This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:可能的LM5155替代方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5157, LM5155, LM5156H, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093801/lm5155-possible-alternatives-to-replace-lm5155

部件号:LM5155
线程中讨论的其它部件:LM5157,LM5156 LM5.1561万LM5158LM5156HLM5.1561万H

您好:

由于LM5155目前的库存状况不好,我想知道目前是否还有其他替代产品可供使用。 现在,我们有一个将TPS2323和LM5155一起使用的PoE BT设计。 我认为LM5156和LM5157可能是一些备选方案,但如果您有其他一些可供使用的选项,请告知我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 正如您所说,LM5156 (和LM5156H)将是最接近LM5155的替代产品。 我们还有LM5.1561万和LM5.1561万H,它们具有自动打嗝模式作为附加功能。 LM5157和LM5158也相似,但它们有一个集成开关,因此您可能需要检查内部开关的规格是否符合您的设计要求。 如果您还有其他问题,请告知我们。  

    此致,
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好EM:

    非常感谢您的回复。 我想知道是否有一些非"LM"系列零件可用作替代件。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    很抱歉回复较晚,很遗憾,此线程已被取消查看。

    LM5155没有其它引脚到引脚兼容的替换件,除非前面讨论过。

    对于其他建议,我们需要完整的SMPS规格。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:  

    我在过去9 天内没有看到此线程的更新。

    也许您可以在此期间解决此问题,在这种情况下,最好按"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,

     Stefan