This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.9002万:用于电流共享和冗余解决方案的UCC2.9002万+TPS2412</s>2412

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098513/ucc29002-ucc29002-tps2412-for-current-sharing-and-redundant-solution

部件号:UCC2.9002万
主题 :TPS2412中讨论的其它部件

您好,  

 我正在设计 一个具有通用交流输入和100W,28V输出的电源模块。 我对  这种交流-直流电源有一个并联要求,这意味着如果需要,用户可以将这2到3个模块并联在一起,以增加总功率输出或提高电源模块的可靠性。

为了在电源模块之间平均分配负载,我 遇到了UCC2.9002万负载共享控制器IC,它可以满足28V输出电压应用的负载共享要求。  

但我也有 N+1模块并行冗余解决方案的热插拔要求。关于这一要求 ,我可以参阅  UCC2.9002万+TPS2412,2412,这可以满足 热插拔要求吗?

此交流-直流电源应支持远程感应,以补偿负载和电源模块之间最大0.5V (每个输出导线0.25V)的电压差。

为了 补偿导联长度 下降, 电源的感应+和感应-引脚通常应在负载点连接。但当我看到使用UCC2.9002万+TPS2412  的2412的冗余系统中的电流共享应用说明时,感应引脚在  ORing MOSFET之前通过Radj电阻连接到输出电压。 请参阅下面的屏幕截图。   

 

下面是我关于+感应针脚连接的问题。

1.如果我们在ORing MOSFET之前连接+感应引脚,如何 补偿MOSFET降压和导线长度降压?

2.ca我们在负载点连接此+传感销,以在负载点保持精确的负载调节?

3.如果我们在负载点连接+传感销(如下图所示),是否存在其他问题?

有关28VDC输出电压电平的其他问题。

1.我可以从UCC2.9002万和TPS2412的数据表中看到最大VDD可以支持15Vdc。我已经看到ucc2.9002万负载共享IC的高电压应用数据。 此选择晶体管和偏置电阻器是否有参考设计?

TPS2412控制器也有 28VDC输出电压电平的参考指南文档吗?  

请您帮助我进一步使用IC组合以满足我的要求。

谢谢

此致,

Thirupathi。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aluka:

    感谢您对UCC2.9002万的关注。 请参阅下面我对您问题的评论。

    1. UCC2.9002万可用于28V输出应用,您可以按照高电压应用数据集中的图进行操作。

    2.  UCC2.9002万+TPS2412可2412可用于热插拔。

    3.为了补偿Oring MOSFET的压降,您可以将SENSE +连接到负载点。

    4.是,对负载调节没有影响。

    5.我看不到您的连接有任何问题。

    6.最大IDD为10mA,最大Iadj为6mA。 因此,请选择Rbias至少10mA。并且至少VCE>28V,最大电流应高于6mA (建议选择至少40V额定晶体管)。 很遗憾,没有适用于您的高电压应用的参考设计。对于外部电路,请按照计算器进行操作。您可以通过以下链接下载:

    https://www.ti.com/product/UCC2.9002万?keyMatch=UCC29002#support-training</s>2.9002万

    7.我不熟悉 TPS2412,请为TPS2412高电压应用创建单独的接线柱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您对在负载点连接+传感销的技术确认。

    如下图所示,如果我们在 负载时连接两个电源模块+感应点,例如,如果一个电源模块输出短路, 此短路会对其他电源模块造成什么影响。请 您谈谈您对这一点的看法,或者任何电源模块中发生的任何其他故障?

    另一个关于电源模块内部Rsense电阻器的问题,如下图所示。

    1.我在您的数学CAD/Excel工具中看到,Rsense测量/选择为200欧姆。如果该值过高或阻抗电阻过高(以欧姆为单位)该怎么办?

    2.电源中是否必须使用Rsense电阻器? 如果是,是否有任何计算方法? 因为我可以看到这个Rsense 值也是Radj电阻器UCC2.9002万的决定因素。

    我将为TPS2412 IC的高电压应用创建单独的接线柱。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aluka:

    如果一个电源输出在系统中短路,由于两个电源输出相互连接,未短路的电源输出将在相当大的负载下工作(通常在恒流模式下,它会输出恒流)。 请确认在这种情况下,未获得输出短路的设备是否不会触发OCP保护或任何其他过载保护。

    Rsense与Radj并行,在实际应用中,通常Rsense应该非常高,例如Radj的十倍。  因此,如果难以测试Rsense,您可以设置一个非常高的值(Mohm)来进行计算。

    没有必要使用Rsense,我的意思是尽可能设置高的值。这样,Rsense就不会影响Radj计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的回复。

    我知道如果两个电源在负载时连接在一起,则一个电源短路,另一个将接管并可能触发OCP保护。

    但根据我的下图,我们在 电源和负载之间使用ORing FET,对吗? 但 两个电源的+感应引脚仅在负载时连接在一起,以补偿ORing FET的跌落和任何引线长度的跌落。

    因此,如果一个电源输出发生短路,则ORing FET将断开此短路电源,而其他电源将根据负载获取全电流。

    根据以上解释,我的问题是,由于输出电源短路,是否会对其他电源产生任何影响? 因为两个电源+感应引脚都连接 在负载点? 希望您理解我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aluka:

    正如我在上一篇文章中提到的,不短路的将使用全电流, 而输出短路的系统尝试增加电压以共享电流(即使它不能提高输出电压),因此系统在不平衡的电流共享条件下工作。 我看不到任何其他影响。