This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:作为负载开关驱动器(设计问题)

Guru**** 2532520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099065/lm9061-as-a-load-switch-driver-design-questions

部件号:LM9061
主题: TPS4811-Q1中讨论的其他部件

您好,

我使用LM9061作为负载开关驱动器来控制外部MOSFET。 我有几个问题:

  1. 是否可以使用LM9061来控制两个并联MOSFET?
  2. 我的电源电压(LM 9061的引脚2处)约为75 V。我是否可以在此处安装分压器以将其降低到60 V以下()?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashish,

    欢迎使用E2E  

    TPS4811-Q1适用于驱动多个FET。  请查看并告知我们。

    此致

    Rakesh