This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS786:启用器件时TPS786输出降低

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095796/tps786-tps786-output-drops-low-when-device-is-enabled

部件号:TPS786

尊敬的TI:

我们正在活动设计中的多个位置使用TPS786 (SOT223封装)。 但是,在温度测试期间,我们观察到TPS786的持续关闭,它通常关闭,并在电路操作期间打开以进行测量。  所有其他调节器(完全相同的原理图设计)均永久启用,没有问题。  在温度高于70C的情况下,我们可以看到,启用TPS786时,输出降低到大约220mV。  冷却主板不会恢复输出。 只有关闭电脑控制器然后再打开,才会产生影响。 我们增加了输出电阻,使R2达到30K,并在R1上尝试了15pF补偿电容器-没有任何区别。 我们还对位于输入电容器和调节器之间的输入端的铁氧体短路(在初始测试期间就已到位)。  如果我们将调节器设置为永久启用,则其工作温度最高可达85C (我们浸泡了~2小时,没有问题)。   

输入电容器: GRM21BC71E106KE11L

输出电容器: GRM21BC71E106KE11L (与输入相同)

此电容器在v.low freq下的ESR大于3欧姆,根据数据表中的图22,这表明调节器可能在不稳定区域运行? 它取决于您读取ESR的频率,因为在较高频率下它的值较低。  几乎所有的陶瓷10uF电容器都具有相似的ESR at v. low freq。  您需要向上移动到22uF才能降低此值。

请注意,主板上的部件是 TPS786,而不是按照原理图,原理图中的部件在构建时不可用

我们很高兴收到任何想法或建议,因为 这是我们目前面临的一个严重问题。

此致

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

           您能否为我们提供示波器截图,显示设备开启时的高温下的VIN,VEN和VOUT? 您能否确认是否在多个设备上发现此问题? 所选的陶瓷罩对我来说很好,不会造成不稳定。 图中所示的电容器C223是否位于实际设置中? 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉,我回复了您的电子邮件,但未在论坛上回复。
    请参见下图。  作为一个重点,我们当前的解决方法是不启用和禁用此设备,我们已显示,当我们将其永久打开时,EN被拉至输入时,它工作正常。
    已安装C223。
    此外,我了解所用电容器的ESR是正确的,即ESR是在电容器的谐振频率下定义的,因此是正确的(根据同事的回答)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,这一问题在多个单位中都已观察到,并且是相当一致的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

           此示波器是否对应于在70ºC Ω 时未提供输出电压的装置? 我不清楚示波器图像中轨迹的刻度,因此我无法 读取输出,输入和EN引脚处的电压值。 在 以70ºC º C启动时,设备也可能出现热关机。 您能否提供分辨率更好的屏幕截图,同时显示输入电流?  以70ºC Ω 开始的装置上的负载电流是多少? 最后,C223到位 意味着有效的正向电容 超过10uF,这是相当大的。 我们通常不会添加超过100nF的内容,您能否卸载此CAP并验证问题是否仍然存在? 谢谢!

    此致,

    Srikanth