This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.48万:CAN BQ2.48万用于为超大瓶充电/放电

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098151/bq24800-can-bq24800-be-used-to-charge-discharge-supercaps

部件号:BQ2.48万

您好,  

我们想知道BQ2.48万是否可用于为4 x 2.7V超电压充电,而不是为电池充电。 它看起来与另一家制造商的解决方案(LTC3350)类似,因此我们想知道它是否可以直接替代以构建基于超电容的高电流备份电源系统。  

如果不是,您是否会推荐其他解决方案来对超级限额银行进行收费? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berkay,

    BQ2.48万可用于为超大电压充电,但我建议在承诺之前先让EVM进行评估。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 数据表不是很详细。 它甚至没有引脚输出表。 您是否具有典型应用的“经典”TI数据表? 另外,您能否共享EVM的设计文件? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berkay,

    请使用此按钮获取完整的数据表。

    该图层可在EVM用户指南中找到。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc60/sluuc60.pdf?ts=1651705647568&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ24800</s>2.48万

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们已填写详细信息申请表。 关于设计文件,我已经看过EVM用户指南,但如果PCB文件也可用,则会非常有帮助。 (İn Altium或其他格式)谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berkay,

    我已在E2E上向您发送朋友请求。 请接受该信息以进一步离线讨论。

    谢谢!