This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.515万:具有特殊电压要求的TFT LCD (AVDD,VCOM,VGL,VGH,背光)

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098225/tps65150-tft-lcd-with-special-voltage-requirements-avdd-vcom-vgl-vgh-backlight

部件号:TPS6.515万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5132万TPS6.51万TPS6.5105万

以下是MIPI LCD的摘录,它需要多个电压轨。

我想知道是什么驱动了这种情况,因为过去液晶屏只能与3.3 或5V配合使用。 (背光除外)

除此之外,似乎没有标准,具有此要求的面板在其电压范围要求方面有很大差异。

有许多TI器件,但很难找到最适合实现此目的的器件(最低的附加部件和成本)。

从搜索来看,TPS6.515万似乎是唯一符合此要求(最小输入电压为1.8V)的器件。 尽管它不符合VGH和VGL。

1.是否有其他解决方案? (首选项是TSSOP,而不是QFN)

2是否有LCD电源驱动器可以直接供应VGL而不是使用额外的泵?  

3.是否存在I2C可编程的设备。 这将使一个设计的主板适合不同的LCD。 (参考号:RichTek RT6749-QT-A)

4.是添加 泵(二极管电路)以获得这些电压的唯一解决方案

5.背光/CFL需要180mA @ 9.6V。 是否有一种解决方案可以支持所有这些电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看上述规格,TPS6.515万是最适合LCD偏置的器件。 我们没有可提供AVDD,VGH的LCD偏置。 VGL和VCOM不带充油泵。 TPS6.5132万是I2C解决方案,但它无法满足AVDD/VGA/VGL/VCOM的四轨要求。 因此TPS6.515万是最合适的解决方案。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    1,部件短缺情况严重。 在最坏的情况下, 使用3.3V/5V至1.8V的LCD稳压器 ,然后运行3.3V/5V的TPS6.51万,TPS6.5105万或其它稳压器是否也适用?

    2.另一台显示器具有相同的电源轨,电压差异很小。 液晶屏的运行电压为3.3V而不是1.8V。  您是否建议使用TPS6.515万,或者在这种情况下更适合使用其他TPS6.51万或TPS6.5105万或其他产品?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS6.515万仍然是其他显示器的好建议,但如果可用性问题,则可以使用TPS6.51万/101/105。

    此致,

    辽卡