This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5672万:关于登记册详情的说明

Guru**** 2549520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098997/bq25672-clarification-on-register-details

部件号:BQ2.5672万

团队成员,您好!

在数据表第67页上的8.5 .1.13 REG10_Charger_Control_1寄存器(偏移= 10h)[reset = 85h]节中

REG10_Charger_Control_1如图8-37所示,表8-22中所述未列出VAC_OVP1:0,但却显示在图8-37中。 您能否在此注册表上分享更多详细信息?
此致,
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器10 (位至4-5)是VAC_OVP设置。 设置这些位可控制IC何时进入过压保护模式。

    对于位4-5,将位设置为:

    1'B00 = 26 V

    1'B01 = 18 V

    1'B10 = 12 V

    1'B11 = 7 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    这是打字错误。 应:

    此致,

    Jeff