This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:用于电源模块风扇冷却的EV充电器辅助电源。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098841/ucc28c44-ev-charger-aux-power-for-power-module-fan-cooling

部件号:UCC28C44

大家好,

我的客户想要找到用于EC充电器电源模块风扇冷却的隔离辅助电源。

VIN:300~900V直流(3相380V交流整流器)
输出电压:12V/17A*1;12V/1A*1
输出:220W
拓扑:回扫

UCC28C44能否满足客户的要求,是否有参考设计? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,摇滚,

    是的,UCC28C44是此应用程序中回扫的旧部件。 以下是D/S中提供的典型应用  

    此致,

    Sean