This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561无法打开QEN功能?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098717/bq27z561-bq27z561-cannot-turn-on-qen-function

部件号:BQ27Z561
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOEV2400

您好,专家

使用BQ27Z561,当通信转换为HDQ,发送0X0021时,寄存器接口仅显示Gauge _EN=1,但QEN&ITEN=0,为什么会显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    您是否在使用具有bqstudio的EV2400? 您能否发送注册页面的屏幕截图并确保刷新或扫描? 此外,您能否确认通过HDQ发送的任何其他命令是否也在工作? 最后,如果您使用的是EV2400,是否在更换后将连接器切换至HDQ?

    我尝试在EVM上重新创建此模块,它在HDQ模式下按预期执行(QEN和ITEN达到高)。 因此,此模式绝对支持此命令。  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家

    下图显示发送0X0021后,仅LEGEN_EN打开,QEN&ITEN未打开。

    我们生产了3000块电池,结果是10块电池。

    备注:我们的PCBA生产将刻录GG文件,而不使用SREC文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    感谢您分享屏幕截图。 我注意到的一件事是,您的仪表的读入状态设置为10,但似乎与位不匹配。 否则,当您再次重置/发送命令时,这些故障单元会发生什么情况? 您认为QEN和ITEN通常应与LEGEN_EN状态匹 配,这可能是由于在制造状态[LEGEN_EN]= 1的情况下重置可能导致仪表加载LEGEN_EN高电位,而不是其他位。  

    此外,为什么要刻录.gg文件而不是SREC或使用闪流? 它不包括化学信息/黄金图像,因此您需要使用化学品对每一个量表进行编程。  

    谢谢!

    Alex M.