This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.597万:BQ2.597万独立模式不起作用

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098923/bq25970-bq25970-standalone-mode-doesn-t-work

部件号:BQ2.597万

您好,SR:

作为标题,幸运的是,今天我得到了一台新的EV2300,我尝试将EV2300直接连接到traget板上,这是我们几个月前通过IIC通信所做的,电池管理程序studio 1.3 1.5101万......让我想起有两个浮点 (一个是VUBS太高,无法启动转换器,另一个是电池插件状态不存在),所有I都不调节6-9Vdc的输入,此 芯片无充电电流多次进入Battery.compared HW设计,基于(bq2.597万 PWR893评估模块用户指南),硬件上没有资金。 下面是屏幕截图,请帮我调试此问题,非常感谢您提供一些提示!

很棒!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,  

    如果发生这些故障,则表示蓄电池未连接至系统或蓄电池电压过低。   

     在启用充电时,您是否可以立即获取电池电压,电池电流,输入电压和/int信号的示波器波形?

    您可以验证BQ2.597万是否具有有效的电池电压的另一件事是首先启用ADC,然后读取VBATT ADC值。