This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143是否支持6相或6相以上交错降压调节器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098937/lm5143-q1-could-lm5143-support-6-phase-or-more-than-6-phase-interleaving-buck-regulator

部件号:LM5143-Q1
在“线程: LM5143”中讨论的其它部件

尊敬的PL工程师

   幸会! 我是Bill,是一名医疗系统工程师。

   最近。 我的客户需要从65V DC输入为其应用生产DC:~10V/500A电源。 客户需要我们提出解决方案。 因此,我想将LM5143-Q1用于此应用程序,并满足以下问题,需要咨询。

   假设我可以选择理想的MOSFET,LM5143的最大输出电流是多少? TI-web显示LM5143的最大输出电流为100A。这是单相还是双相交叉? TI-web如何获得此最大输出电流?

   2.因为我很难从市场上获得电流容量超过200A的MOSFET,所以我想使用2pc LM5143来组成一个4相交错降压调节器,以满足500A输出电流规格。 但是,这似乎与TI网站上显示的LM5143的最大100A输出电流容量冲突。 使用4相交错降压调节器来满足客户要求是否合理?

   LM5143是否支持6相交错或更多相交错降压稳压器? 使用6相时,每个单相的电流都将降低到小于100A,我们可以选择更多MOSFET。

   请发表意见并告诉我您的想法。 非常感谢!

此致,

账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    1. LM5143控制器没有“最大电流”--这确实是由功率级组件设置的。 基于现有的80V MOSFET,我们通常采用65V输入的20A /相位最大值。 注意LM5143的额定工作电压为65V,开关电压峰值不应超过70V的ABS最大电压。

    2. 500A是否为瞬态条件?如果为瞬态,瞬态时间是多长? 什么是稳定状态电流要求?

    3.多个集成电路可根据需要交错,只需将COMP和SS引脚连接在一起。 此外,外部时钟对于提供正确的相位共享非常有用。

    此致,

    蒂姆