This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:用于引脚包的二极管(演示板)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098568/bq28z610-r1-diode-for-pin-pack-demo-board

部件号:BQ28Z610-R1

您好,  

在演示板的设计中,您 在 板的Pack+和BQ的Pack (引脚8)之间使用了一个二极管(D1)。

你能解释一下它对我的用处吗? 因为 数据表中不建议使用此项。

提前感谢。

查尔斯·埃利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles-Elie:

    其主要用途是反向连接保护。 这不是设计的要求。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:  

    好的。
    所以,如果没有这种二极管, BQ可能会发生短路? (从VSS到Pack PIN?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles-Elie:

    BQ中不应存在反向电流,但我们通常会为我们的设计添加额外的外部保护,尤其是针对EVM。

    此致,

    Wyatt Keller