This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 突然接通电源(100V AC)时,Tida-1.0015万在满负荷时无法起动

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098434/tida-010015-does-not-start-at-full-load-when-suddenly-power-is-applied-100v-ac

主题中讨论的其它部件:Tida-1.0015万UCC2.8064万A

您好,

我们正在使用 TIDA-1.0015万参考设计来设计电源。  

这次我们面临一个问题。 @ 110V交流,直流负载>10A当突然应用交流输入时,SMPS进入自动切断模式。

我们使用了ISENS,CS电阻器,滤波电容器,但没有成功。

但如果我们从负载9A 或更低的值开始,然后逐渐增加负载至20A,则一切正常工作。

甚至@230V交流和满载时,突然通电时工作正常。  

可能会出什么问题?

此致

Pravin Khisti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pravin:

    我需要更多信息来帮助您。

    1. 您观察到哪个控制器进入打嗝(或脉冲)模式, UCC2.563万或UCC2.8064万A?

    2.当它进入这种打嗝状态时,它需要多长时间才能恢复(还是保持这种状态)?

    3.您的设计基于TIDA-1.0015万参考设计,请解释 您对TIDA-1.0015万示意图所做的任何更改。  如果您能分享您的实际原理图(您可以掩盖识别信息),将会更有帮助

    4.示波器波形非常有用。 如果这是 UCC2.8064万A控制器,则通过L1和L6的电流信号会在输入时显示响应。  包括Vcomp和Vinac。  如果您无法捕获IL1和IL6,请提供VDS,以在波形底部附近的下降边缘触发L1和L6。  波形越多越好。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    1. 您观察到哪个控制器进入打嗝(或脉冲)模式, UCC2.563万或UCC2.8064万A?

    -2.8064万A

    2.当它进入这种打嗝状态时,它需要多长时间才能恢复(还是保持这种状态)?

    -它仍处于停顿状态

    3.您的设计基于TIDA-1.0015万参考设计,请解释 您对TIDA-1.0015万示意图所做的任何更改。  如果您能分享您的实际原理图(您可以掩盖识别信息),将会更有帮助

    -我们正在使用 UCC25.6402万A。 我们已使用Excel计算表完成此更改所需的所有相关更改。

     我可以将原理图与电子邮件ID共享,请您共享吗?

    4.示波器波形非常有用。 如果这是 UCC2.8064万A控制器,则通过L1和L6的电流信号会在输入时显示响应。  包括Vcomp和Vinac。  如果您无法捕获IL1和IL6,请提供VDS ,以在波形底部附近的下降边缘触发L1和L6。  波形越多越好。

     对于当前的我们没有当前的探头,我将尽早分享其他信息。

    谢谢,此致

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pravin:

    我已确认我正在与您的同事一起处理此问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/109.5786万/ucc28064a-not-working-in-low-input-voltage-below-200vac</s>2.8064万

    我将关闭此线程并继续使用现有线程,因为在同一主题上使用两个不同的线程将不会有那么高的效率。  请与Vivek合作并整合到上述主题中。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    他在一个星期半的假期里,所以我把他的工作做得更好。

    如果您需要一些数据,他将无法回复您。

    此致

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解Pravin。 让我们在这里继续对话: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/109.5786万/ucc28064a-not-working-in-low-input-voltage-below-200vac</s>2.8064万