您好,
我们正在使用 TIDA-1.0015万参考设计来设计电源。
这次我们面临一个问题。 @ 110V交流,直流负载>10A当突然应用交流输入时,SMPS进入自动切断模式。
我们使用了ISENS,CS电阻器,滤波电容器,但没有成功。
但如果我们从负载9A 或更低的值开始,然后逐渐增加负载至20A,则一切正常工作。
甚至@230V交流和满载时,突然通电时工作正常。
可能会出什么问题?
此致
Pravin Khisti
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在使用 TIDA-1.0015万参考设计来设计电源。
这次我们面临一个问题。 @ 110V交流,直流负载>10A当突然应用交流输入时,SMPS进入自动切断模式。
我们使用了ISENS,CS电阻器,滤波电容器,但没有成功。
但如果我们从负载9A 或更低的值开始,然后逐渐增加负载至20A,则一切正常工作。
甚至@230V交流和满载时,突然通电时工作正常。
可能会出什么问题?
此致
Pravin Khisti
您好,Pravin:
我需要更多信息来帮助您。
1. 您观察到哪个控制器进入打嗝(或脉冲)模式, UCC2.563万或UCC2.8064万A?
2.当它进入这种打嗝状态时,它需要多长时间才能恢复(还是保持这种状态)?
3.您的设计基于TIDA-1.0015万参考设计,请解释 您对TIDA-1.0015万示意图所做的任何更改。 如果您能分享您的实际原理图(您可以掩盖识别信息),将会更有帮助
4.示波器波形非常有用。 如果这是 UCC2.8064万A控制器,则通过L1和L6的电流信号会在输入时显示响应。 包括Vcomp和Vinac。 如果您无法捕获IL1和IL6,请提供VDS,以在波形底部附近的下降边缘触发L1和L6。 波形越多越好。
此致,
射线
您好,Ray,
1. 您观察到哪个控制器进入打嗝(或脉冲)模式, UCC2.563万或UCC2.8064万A?
-2.8064万A
2.当它进入这种打嗝状态时,它需要多长时间才能恢复(还是保持这种状态)?
-它仍处于停顿状态
3.您的设计基于TIDA-1.0015万参考设计,请解释 您对TIDA-1.0015万示意图所做的任何更改。 如果您能分享您的实际原理图(您可以掩盖识别信息),将会更有帮助
-我们正在使用 UCC25.6402万A。 我们已使用Excel计算表完成此更改所需的所有相关更改。
我可以将原理图与电子邮件ID共享,请您共享吗?
4.示波器波形非常有用。 如果这是 UCC2.8064万A控制器,则通过L1和L6的电流信号会在输入时显示响应。 包括Vcomp和Vinac。 如果您无法捕获IL1和IL6,请提供VDS ,以在波形底部附近的下降边缘触发L1和L6。 波形越多越好。
对于当前的我们没有当前的探头,我将尽早分享其他信息。
谢谢,此致
普拉文
您好,Pravin:
我已确认我正在与您的同事一起处理此问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/109.5786万/ucc28064a-not-working-in-low-input-voltage-below-200vac</s>2.8064万
我将关闭此线程并继续使用现有线程,因为在同一主题上使用两个不同的线程将不会有那么高的效率。 请与Vivek合作并整合到上述主题中。
此致,
射线
了解Pravin。 让我们在这里继续对话: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/109.5786万/ucc28064a-not-working-in-low-input-voltage-below-200vac</s>2.8064万