This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:PGOOD引脚

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098945/lm5156-pgood-pin

部件号:LM5156

大家好,

我有一个关于LM5156的PGOOD销的问题。
我正在LM5156的引脚14上使用UVLO电阻器设置欠压锁定。
输入电压= 24V,UVLO为20V,当UVLO发生时(输入电压降至 20V以下) LM5156的输出电压与输入电压相同(例如,如果输入 电压为18V,输出电压也将为18V)
但是PGOOD引脚仍然很低,PGOOD  没有指示 UVLO错误是否正确?
(如果我正在 正确读取DS,则在发生错误时应将PGOOD拉高)
此致,
David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 在这种情况下,这不是UVLO/PGOOD错误: 控制器关闭(意味着它不会提升输出电压),但在异步升压中,Vin和Vout之间通过二极管直接连接,因此您将在输出处看到相同的Vin电压。 在Vin > Vout的情况下,输出电压也跟随Vin。 如果您需要进一步的帮助或我误解了问题,请告诉我。

    此致,  
    EM