This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:BQ2.7742万-G1

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098993/bq27742evm-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万EVM

您好,

我购买时BQ2.7742万 EVM板工作正常。 随后,IC损坏。 最初它在VREG上具有2.5V电压。 但后来它又达到了0伏。 我没有处于关机模式,因为我没有发送关机命令。 但是,在我的EVM中,要使用内部I2C上拉,我应该按照sluuax8.pdf 第7页中的说明缩短J7和J9跳线。 我正在使用EVM中的VREG上的电压拉线。 SCL和SDA从MSP控制器GPIO引脚获得3.3V电压。 对于微控制器的I2C,我正在对GPIO执行软件位惊叹。 SCL电压(3.3V)是否有可能导致我的BQ处理器IC损坏? 我看到了VREG的波动,有时电压为2.9V,3V。 您能否告诉我这是否造成了IC的任何损坏。  

谢谢!

Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    VREG=2.75V时的绝对最大值

    由于MSP侧有3.3V脉冲启动,因此会导致超出绝对最大值。  这会导致IC损坏。 您不需要为配置启用内部上拉。