This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:输入VIN针脚烧坏

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095870/lm5066-burnout-on-input-vin-pins

部件号:LM5066

您好,

我们正在使用LM5066作为一些50V电动机逆变器输入的eFuse和浪涌软启动。  我们有3个实例(在大约40个PCB中),芯片在针脚3,4,5 (VIN)附近因可见燃烧而死亡。 此故障发生在运行数小时和多次电源循环之后。

VIN为40至60V。 输出负载电容为4mF。 以下是示意图:  

我是否可以找到导致此类失败的任何线索:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们...

    我将在星期一之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这些引脚上的单端或差分电压超过其各自的绝对最大额定值(如下所示),则可能会发生电气过应力(EOS)造成的损坏。  

    除了现有二极管外,请再放入一个5.0SMDJ60A TVS二极管,查看是否再次出现该问题。  

    请在关机后再开机期间分享以下波形。

    • VIN至接地
    • VIN_K至感测
    • 输出电压至接地端
    • 输入电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我目前无法提供屏幕截图,但我们没有看到这些针脚上有过电压。打开时检测到的最大电压为60V,在VIN,VIN_K上

    我们还遇到了多个故障,没有目视烧伤损坏。但是,我们看到VDD与GND (4.5 欧姆)短路 ,芯片无响应,当然不会驱动门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否执行了此测试?

    "除了现有二极管外,请再放置一个5.0SMDJ60A TVS二极管,看看问题是否再次出现。  "