This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.4201万:使用TPS6.4201万的音频

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097978/tps64201-audible-frequency-using-tps64201

部件号:TPS6.4201万

你(们)好

我正在低负载的SPS上使用TPS6.4201万,并且我听到了音频。 切换频率约为7-8kHz,接通时间约为1.6usec。 我了解到TPS6.4201万 将自动将接通时间降低至200nsec, 以确保切换频率高于50kHz,因此我们不会听到声音。

另外,我还有另一个板,其布局不同,但原理图相同。 切换频率约为24kHz,接通时间为400nsec。 我听不到该主板上的切换频率。

有人能帮我建议我错过的地方吗。  

谢谢,此致,

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samuel:

    请提供以下信息:

    1. 您使用的负载电流是多少?
    2. 如果您改变负载电流,您是否看到设备在某个时间点会移动到较小的接通时间?
    3. 第二块板是否与第一块板具有相同的BOM和负载电流?
    4. 您能否分享开关节点的原理图,布局和示波器以及两个板的电感器电流?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun

    感谢您的回复。 我们发现,由于我们的电容负载,反馈电压会受到相位滞后的影响,从而导致更长的开启时间,从而降低音频范围中的切换频率。 问题已解决。  

    此致,

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samuel:

    感谢您的更新。 我将继续下去,然后结束这条线。

    此致,

    瓦伦