This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4232万:请查看SCH

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097543/tps54232-please-review-the-sch

部件号:TPS5.4232万

大家好,

DIN TPS5.4232万DR是一个很好的新产品

并需要您的支持以确保DWIN。 Thx


请帮助检查此SCH,Thx

客户反馈 L有噪音! 如果有来自L,Thx的噪音,我想知道原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo

    很高兴听到这个消息。 原理图看起来很好,只有几件小事:

    1.对于输入盖,我建议在此处添加另一个10uF/22uF盖。

    2.对于车尾箱盖,转换器在大负荷下工作,输入电压低,我建议在此处使用470nF或220nF车尾箱盖,以避免车尾箱UVLO。

    关于电感器噪声,电感器中可能存在低频斜坡。 这可能是由轻负载下的脉冲跳过或性能不稳定引起的。 所以我想确认在什么情况下,客户会听到噪音? 它是否在轻负载下发生,以及负载电流是多少。

    巴西

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ruby

    感谢您的支持!

    1.是的,输出无负载时会发出噪音

    2.客户使用的电感器规格如下, 是否符合我们的规格? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo!

    Ruby 正在度假。 并将在明天回复您。

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo

    我认为这里的电感器是可以的。 音频噪音是因为在无负载条件下,转换器在脉冲跳过模式下工作,切换频率将低于20kHz,可通过人耳捕捉。 有多种方法可消除可听噪音,例如使用具有FCCM或OOA功能的设备,这会降低效率,扩大电感器或输出盖,为应用添加额外负载等

    但我想知道真正的应用程序是否可以在无负载条件下工作? 如果不是,则无需关注此问题。

    谢谢。

    巴西

    Ruby