This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.274万B:TPS8.274万B查询

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098775/tps82740b-query-on-tps82740b

部件号:TPS8.274万B

大家好 ,我需要了解一下TPS8.274万B 降压转换器。

TPS8.274万B的额定电流为200mA,但是我不清楚我是否需要启用负载引脚以获得完整的200mA,或者我是否可以禁用它(通过将CTRL引脚拉低)并仍从输出引脚获得完整电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到我所设计的连接电路,您能否告诉我TPS8.274万B器件通过这种布置是否可以提供高达200mA的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgio,

     来自VOUT和设备负载引脚的总输出电流为200mA。 如果负载引脚断开连接,或者没有电流流经负载引脚,则VOUT引脚上可提供完整的200mA电流。

    在您展示的示意图中,设备应能够在VOUT上提供200mA电流。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Varun,这帮了我们很多! 那么我不明白,如果我仍然可以从VOUT获取全部电流容量,那么引脚负载的点是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgio,

    负载引脚类似于开关,提供将其他系统组件连接/断开VOUT引脚的选项。

    此致,

    瓦伦