This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1021万A:TPS6.1021万ADSGR

Guru**** 2506205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096836/tps61021a-tps61021adsgr

部件号:TPS6.1021万A
主题中讨论的其他部件:TPS6.3021万

我正在使用TPS6.1021万ADSGR。
我想将其中的2个连接起来
我们的输入电压非常低(1.3V至1.8V),需要升至3.3V并再次从3.3V升至5V
我希望从2并联获得更多电流
每通道3安培电流要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Koos:

    那么,您的问题或顾虑是什么?

    此外,我认为TPS6.1021万不支持您的最小输入,对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想并行2个TPS设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Koos:

    并联两个电压源? 这是不可接受的。TPS6.1021万的输入电压仍为1.3 -1.8V。这可能没有帮助。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有更多详细信息

    1.6V至2.0V输入

    5.0V输出

    2安培(最小1.5A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Koos:

    好的,但是TPS6.1021万仍然不支持您的应用,对吧?

    您是否介意使用其他设备?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请协助提出您认为可行的其他建议

    (很抱歉回复太晚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Koos:

    很抱歉我的错误,TPS6.1021万A是一个合适的产品,我将TPS6.3021万用作TPS6.1021万。

    我的歉意。

    此致

    点击

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    我们将对此进行处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Koos:

    欢迎你,我再次致歉。

    此致

    TAO