This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:关于EN引脚上的上拉电阻器

Guru**** 2585795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097823/tps2561a-about-the-pull-up-resistor-on-the-en-pin

部件号:TPS2561A

我们计划将10kΩ Ω 连接到EN引脚作为上拉电阻器。 如果电阻器短路,有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议添加一个10千欧电阻器。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。

    谢谢。