This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2458:引脚1接地阻抗

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2458

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095722/tps2458-pin1-impedance-to-ground

部件号:TPS2458

您好,

我在使用TPS2458时遇到了非常奇怪的问题。

我们将此芯片用作负载的电源控制器。 主原理图随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是: 如果主板断电一晚,TPS2458将异常工作。  

    我们按范围监控Vint (pin1)和SUM12 (pin5),发现如果芯片仅由3.3V供电,则Vint和SUM12 会波动。

    而且从Vint到地面的阻抗非常小(~100ohm),如果我们重新加热芯片,阻抗可以恢复正常(200+k ohm)。

    如果TPS2458通电10分钟或更长时间,则Vint的电压水平良好,约为2.33V,但Vsum12的电压为500mV-1V,此时12V电源关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们...  

    我将在星期一之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说很奇怪。 在填充了不同TPS2458样本的不同PCB上,此问题是否重复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,仅发生在PCB上。  我们手动焊接了芯片数次。 芯片焊接了一段时间,也许几个小时或2天后,可以很好地工作。

    但是,在断电一段时间后,TPS2458可能会表现得非常奇怪,特别是SUM12引脚可能会变得非常高,即使没有12V电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在另一个PCB上填充此设备,问题是否可以复制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已订购新的TPS2458进行更换,需要2周时间。

    如果有任何进展,将会报告