This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:请查看SCH

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097541/lm5145-please-review-the-sch

部件号:LM5145
主题中讨论的其他部件: TPS4.017万LM5146

大家好

客户目前使用LM5145RGYR!

客户目前LM5145的用法如下图,做电池应用的CC Ω/ CV控制。Ω

其将TPS4.017万改为LM5145,5145,其余线路follow应用线路,请帮忙确认LM5145是否可这样应用,谢谢。

 客户产品规格为:48-60Vin , 20-42Vo /10A,输出电压届时会由MCU介入调正OPA的参考电压已达成电压变化。

e2e.ti.com/.../slaa476b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,请发送一个完整的快速启动计算器文件,用于评估补偿和功率损失。 该文件位于产品文件夹中。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo,

    对于10A,您不应该需要并联FET。 以LM5145和LM5146 EVM设计为例。 这些Vishay FET已过时-请看一下80V电压下Onsemi的最新版本。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Timothy Hegarty

      当我从客户那里得到时,我会提供快速启动计算器文件,谢谢

    >>>客户想要确认LM5145的反馈是否与SLAA476B应用电路相同,使用OPA进行电压和电流反馈控制,然后切换极性并将其发送至IC的FB针进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    该电路仅允许放大器下拉。 我建议正常连接电压回路,然后向FB注入电流,以调整VOUT以进行CC操作。 请参阅应用手册SNVA829。

    此致,

    蒂姆