This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7614万:SPICE模型

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098549/ucc27614-spice-model

部件号:UCC2.7614万
主题中讨论的其他部件: UCC2.7322万

正在查找 用于UCC2.7614万的Spice模型。 看起来站点上的所有内容都是一个SIMPLIS模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的联系!

     目前,SIMPLIS模型是UCC2.7614万唯一可用的模拟模型。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否仍要申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    给我一些时间,我会看看是否可能。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的耐心等待。  

    目前我们没有任何关于UCC2.7614万的SPIP文件的信息。

    同时,您可以继续使用UCC2.7322万作为其SPICE模型。 它采用UCC2.7614万引脚对引脚,但驱动电流略低。  

    从您的另一个线程推断,您正在并联两个开关,我建议在您的应用中使用UCC2.7614万以获得最佳的驱动强度,并将UCC2.7322万用作模拟工具。

    谢谢!

    Kevin